09.05.2011 13:57 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Laß mal das <strong> </strong> Tag weg. |
~(‾▿‾)~ |
|
10.05.2011 10:27 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
scripts/mixer.js Kann es sein, dass Javascript nicht aktiviert ist? Der Mischer wird ja als Javascript eingebunden. http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/44212999/44212999_AWP_PN_CPU_V10_d.pdf Hier noch das Handbuch und ist auf der PLC Seite auch alles richtig eingebunden? Also Variablenname und Aufruf und initialisierung des DB333 (Seite 23ff)? |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 10.05.2011 10:34~(‾▿‾)~ |
|
25.05.2011 09:30 | |
Beigetreten: 05.05.2011 Letzter Bes: 16.09.2021 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Servicetechniker, <script type="text/javascript" src="scripts/mixer.js" ></script> Geändert: <script type="text/javascript" src="scripts/mixer.js" ></script><!--[if IE]><script type="text/javascript" src="scripts/excanvas.compiled.js"> </script><![endif]--> Vor der Änderung wurde im IE nur die Überschrift angezeigt. Nach der Änderung erscheint der schwarze Rand des Kastens. Jedoch kein Verlauf wie im Firefox. |
25.05.2011 09:53 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hallo, also durch die Zeile wird zwar geschrieben welcher Doc Typ verwendet wird, aber dadurch ist das Dokument an sich noch kein Doc Typ 5. Du kannst mal ändern oder komplett weglassen. Evtl. muss aber die komplette HTML Seite mal mittels eines Checks auf DocTyp5 Kompatibilität überprüft werden. http://validator.w3.org/#validate_by_upload+with_options damit sollte sowas gehen! Viel Glück! |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf