10.06.2011 21:19 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 30.03.2025 Beiträge: 10239 Bewertung:
|
Hallo, Wie werden die Dienste FETCH und WRITE über Industrial Ethernet (ISO-Transportverbindung, ISO-on-TCP-Verbindung) für die S7-300/400 mit Industrial Ethernet CP343-1 bzw. CP443-1 projektiert? Gruss, Hristo Mihalev |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.06.2011 16:49 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo Lumpi2508 Du musst gar nichts inNetPro einfügen sonder wählts die "unspezifierte" Verbindung aus (wie Asterixauch schon sagte) und der hier ist der Link mit den details dazu: Wie projektieren Sie eine spezifizierte und unspezifizierten S7-Verbindung für den Datenaustausch zwischen S7-300 und/oder S7-400 über Industrial Ethernet CPs? P.S: Mann wählt demPartner 'In unbekanntem Projekt"nur dann an, wenn man hinterher irgenwann die einzelnen Projekte as Multi-Projekt zusammfuegen will (was bei Dir aber anscheinend nicht der Fall ist). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf