22.06.2011 15:11 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo Hans0815, kenn die 1200 zwar auch nicht wirklich aber deinen Fragen sind genereller Natur in der Kommunikation. TSAP= Transport Service Access point. Identifiziert genau eine Verbindung hinter einer Adresse (IP Adresse). Der TSAP wird im ISOonTPC über das Netzübertragen. Die VerbindungsID ist der interne Parameter um Kommunikationsbausteinefür diese Verbindung zu programmieren (Senden / Empfangen). Es gibt ein schönes Handbuch das du wenn Step7 hast im Startmenü unter SIMATIC --> Dokumentation findest. Es heist NCM S7 Handbücher und dort "SIMATIC NET NCM S7 für Industrial Ethernet Erste Schritte" oder in einer älteren Version im Netz hier SIMATIC NET NCM S7 für Industrial Ethernet Erste Schritte Hier siehst du klare den Zusammenhang ID und TSAP mit Anwenderprogramm. Gruß Rated X |
Folgen Sie uns auf