08.07.2011 11:24 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Also die Karte kann wohl beides.. http://de.hilscher.com/products_details_hardware.html?p_id=P_44fc100b6495a In der GSD Datei ist sie aber als Device spezifiziert. Soweit ich das verstanden habe brauche ich zur Profinet Kommunikation mindestens einen IO-Controller und ein oder mehrere IO-Devices. Da die S7-1200 als Controller fungiert auf dem das Automatisierungsprogramm abläuft, muss die Hilscher Karte ein Device sein? Im Moment möchte ich nur ein paar Bytes hin und her schicken von daher sollteein Device ausreichen.. |
Folgen Sie uns auf