27.07.2011 07:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin... Wo hängt es denn bei dir genau? Material schon beschafft worden, oder sollst du erstmal auswählen? Wenn noch nicht gekauft, Logo mit 12/24V, hat eigene analoge Eingänge (0..10V) Der Ultraschallsensor sollte dann auch 0..10V haben, das erspart Erweiterungsmodule. Das analoge Signal vom Sensor wird dann im Programm skaliert und definiert. Heißt z.B. bei 0V = rote Lampe, 5V = gelbe Lampe und 10V = grüne Lampe. Und bei 0V kann dann das ventil automatisch geöffnet werden. Praktisch würde ich natürlich nicht 0V als "leer" definieren, sondern eher 2V oder 3V. Damit die Zisterne nicht völlig leer ist. Grundsetzlich empfehle halt immer das Handbuch (aktuellste für 0BA7) zu lesen, sich erstmal mit der Software vertraut zu machen und sich das eine oder andere Beispielprojekt anzuschauen, evtl. auch aus Betels Schaltungssammlung. Hier gibt es auch so eine Art Training (ganz unten). Und wenn Fragen sind..... fragen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf