18.01.2012 10:37 | |
Beiträge: 267 Bewertung:
|
Hallo, also ich habs noch nicht probiert, aber vielleicht mit Hilfe des Beispiels "Steuern von 2 Ausgängen mit 1 Taster" auf http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Taster 1: Mit der kurzen Betätigung die Lampe an- oder abwählen und mit der langen zur nächsten gehen. Taster 2: ausgewählte Lampen ein- bzw. ausschalten. |
18.01.2012 21:33 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
meinst du soetwas
DateianhangSchaltplan1.zip (138 Downloads) |
19.01.2012 06:40 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
Moin BMW-Blitz Hab dir mal was angehängt mit Zähler+Analoguswertung und Displayanzeige Realiserbar ab Logo OBA6 Gruss pepp Dateianhang6 Lampen.zip (107 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.01.2012 08:51 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
Hi BMW-Blitz So in etwa,hab aber die Textblöcke nicht rausgelöscht. Musst sie halt noch deinen Bedürfnissen anpassen Gruss pepp Dateianhang6 Lampen 1.zip (108 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf