24.01.2012 16:10 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, im SINUMERIK-Operate kann die Protokoll-Dateigröße für den Fahrtenschreiber nicht mehr eingestellt werden. Sie ist fest auf 5MB festgelegt. Siehe FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44979086 Daher eignet sich dieser Wert sicher auch für das HMI Embedded. Grundsätzlich sollte verhindert werden unnötige Daten mitzuprotokollieren, da dies die Lebensdauer der CF-Karte verkürzen kann. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf