22.05.2012 12:31 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo, langsam kann ich meine Logo-Projekte beenden. Nachdem ich die Probleme mit der Warmwasser- und Heizungssteuerung (fast) im Griff habe, habe ich jetzt ein Hardware-Problem. Ich habe vor, ein Sonnennachführungssystem mit Logo zu steuern. Nachdem ich im Forum herumgestöbert habe und schon einige Vorschläge gesehen habe, habe ich mich entschlossen, dies mit LDRs zu lösen. Was das Programm betrifft, habe ich es schon einigermaßen klar, wie es laufen soll. Das Problem besteht bei der Verdrahtung der Komponenten. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen, bevor ich etwas kaputt mache. Anbei ein PDF mit den technischen Daten des LDR und ein kleines Schaltschema. Dafür benutze ich ein LOGO OBA7 mit 24V. Vielen Dank in Voraus. DateianhangLOGO.zip (108 Downloads) |
22.05.2012 23:49 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich werde es morgen im Laufe des Tags ausprobieren und melde mich dann wieder. |
Folgen Sie uns auf