24.05.2012 13:59 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 30.07.2025 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Antwort. Aha, an dem liegt das. Ein Update oder Service Pack für Office oder WinCC seitig wird es auch in naher Zukunft nicht geben oda..??? |
24.05.2012 14:03 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 30.07.2025 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Hallo Bizur, deine Antwort hat sich jetzt mit meiner überschnitten. Danke für die Lösung. Hab zuletzt das WinCC 7.0 SP2 UPD 4 installiert und werde mir jetzt das SP3 holen und installieren. Danach sollte doch das Problem behoben sein oda?? |
25.05.2012 09:08 | |
Beiträge: 1530 Bewertung:
|
Hallo _R_A_L_F_, ich gehe mal davon aus, daß das Problem damit behoben ist. Es wäre schön, wenn Du Dein Ergebnis hier kurz posten könntest. Viele Grüße Bizur |
15.06.2012 07:29 | |
Beigetreten: 17.06.2011 Letzter Bes: 30.07.2025 Beiträge: 79 Bewertung:
|
Habe mir nun das SP3 besorgt und installiert. Das Problem ist nun, wenn ich das vorhandene Projekt damit öffnen möchte, kommt eine Fehlermeldung. Hier für habe ich ein eigenes Thema erstellt. Meiner Meinung nach hat es nämlcih mit dem hier Problem hier, wenig zu tun. Link zum Thema |
Zuletzt bearbeitet von: _R_A_L_F_ am: 15.06.2012 07:30 |
|
Folgen Sie uns auf