28.06.2012 11:37 | |
Beiträge: 1530 Bewertung:
|
Hallo Luciferius, Impliziert quittiert heißt, dass das Quittierbit vom System mit gesetzt wird. Meldezustand 13 bezieht sich auf WinCC, oder? Vielleicht hilft Dir das weiter: Welche Zustände kann eine Meldung zur Runtime durchlaufen? Du hast recht mit Deiner Ausssage, daß WinCC nicht zwischen ALARM_S und ALARM_SQ unterscheiden kann. Das muss es aber auch nicht. Beim ALARM_SQ-Baustein hast Du die Möglichkeitden Alarm zuquittieren. Dies kann auch über WinCC geschehen. Bei ALARM_S gibt es diese Möglichkeit nicht. Viele Grüße Bizur |
Folgen Sie uns auf