15.08.2012 08:26 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo Gatte, warum setzt du nicht einfach im OB35 ein Bit. Rufst dann den Send auf und resetest das Bit nach Bausteinaufruf? Es macht sinn den AG-Send und AG-RCV im OB1 zu lassen. Den AG Recevie immer aufrufen. Den AG Send mit einer steigenden Flanke anstoßen und dann immer mit ACT=0 durchlaufen, so dass deine Rückmeldungen (DONE oder ERROR) sauber am Baustein gemeldet werden und du auch auf Fehler reagieren kannst. Ein Auftrag sollte so 30 - 50 ms. dauern. Hier ein Programmbeispiel für FC5 und FC6. Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert? |
Folgen Sie uns auf