16.08.2012 08:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Tja keiner will mir helfen |
16.08.2012 11:09 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo agental guck mal bei http://www.automation-se.de/vorbei, dort kannst Du Dir vonden S7Droid Entwicklern ein pdf runterladen, das alle Deine Fragen beantworten sollte. Auf jeden Fall auch nicht vergessen das folgende "Kleingedruckte" zu lesen: An dieser Stelle soll noch daraufhin gewiesen werden, daß mit S7Droid der komplette Speicherbereich einer SPS verändert werden kann und die Software nur von Personen eingesetzt werden sollte, die wissen was sie tun. Weiterhin weisen wir auf die Warnungen der "libnodave" Autoren hin, die explizit aussagen, daß die libnodave Bibliothek experimentell ist und ggf. Fehler aufweist. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf