06.03.2012 11:17 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Lösche den RegKey PendingFileRenameOperations vor dem Start des Setups! (siehe auch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40228606) |
Have Fun! |
|
06.03.2012 11:27 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo zorstn, wenn Du Dein STEP 7 updaten willst auf SP 2: Hier ist liegt der Download dafür: Servicepack 2 für STEP 7 V11 Woher hast Du die Information, dass dieser gekauft werden muss? ![]() Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.08.2012 09:38 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo sps-tom, also Prinzipiell ist der Servicepack kostenlos. Sonst würde er ja hier nicht zum Download angeboten werden. Hast Du es schon mit dem Hinweis von Azteke0110 probiert?
Ich würde einfach mal beim zuständigen Siemens Vertriebsmann nachfragen. Könnte mir jetzt einfach vorstellen, dass das Ganze gar nicht so tragisch ist, wie es im Moment aussieht. Bei dem Produkt im Produktsupport (6ES7822-1AA01-0YA7) steht dabei, dass eine UPGRADE FLOATING LICENSE im Paket drin ist. Ich lese da raus, dass es keine "normale" volle Lizens ist. Nur mal so am Rande: Ich stell mir das für die Mannschaft von STEP 7 auch gar nicht so einfach vor. Für die Neuinstallation auf einem bisher nicht verfügbaren Betriebsystem ist einfach eine Sonderlocke notwendig. Da einen Weg zu finden der gut handhabbar ist, ist sicher eine Aufgabe für sich. Hällst Du uns auf dem Laufenden? Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf