20.06.2012 19:48 | |
Beigetreten: 16.09.2010 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 110 Bewertung:
|
Na ich denk mal in der "Pipeline". Freigegeben ist die 3.0 wohl erst für die 1415C Lieferfreigabe S7-1215C Firmware Version 3.0 Zumal ich gespannt bin, ob ältere CPU's überhaupt aufgerüstet werden können. In den technischen Daten (mit neuer Bestellnummer) waren die Speicher doppelt so groß. Ich würd' davon ausgehen, das es eine neue 1212C V3 geben wird, die man dann über Netzwerk flashen kann. |
26.06.2012 11:43 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
... hier auf den Produkt-Support Seiten ist eine 6ES7214-1BG31-0XB0 oder eine 6ES7212-1AE31-0XB0 bereits zu finden. Denke, es kann nicht mehr lange dauern bis der offizielle Beitrag veröffentlicht wird. Grüße Sabine |
02.07.2012 10:29 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hier : https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=61777437&caller=nl |
27.10.2012 19:15 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Eine s7-1200 die 2.2 hat kann aber nicht auf 3.0 aufgerüstet werden. |
Folgen Sie uns auf