Hallo Leute
Ich habe mal eine Frage zu OPC- Sever, Step 7,PLcSim und Process Simulate. Ich möchte gern Process Simulate mit Step 7 bzw. PLCSim verbinden, um Signale zwischen dem Prozess in Process Simulate und Step 7 bzw. PLCSim auszutauschen.
Dies möchte ich über ein OPC Server realisieren. Also so hatte ich es mir gedacht.
Doch ist es überhaupt möglich diese Programme auf nur einem Rechner zu Verbinden. Sprich der OPC Server läuft auf dem gleichen Rechner wie Process Simulate und Step 7?
Hat jemand Erfahrung mit der Erstellung eines OPC Servers und Verbindung zu PLCSim bzw Step 7. Ist dies überhaupt möglich auf nur einem Rechner?
Hat vielleicht auch jemand Erfahrung wie man einer Verbindung zwischen Step 7 und Process Simulate. Als Info mir steht nich Process Simulate Commissioning zur Verfügung, doch habe ich gehört das ich auch das normale Process Simulate mit einer PLC verbinden kann oder??
Danke schon mal im Voraus.
Gruß
Folgen Sie uns auf