23.10.2012 12:37 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo Zofnik, für TCP-Kommunikation brauchst du entweder einen CP343 oder eine PN-CPU. Was hast du / willst du verwenden? |
23.10.2012 14:59 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine CP343-1 Advanced IT Eins noch, ich fahre alles über TIA Portal. |
23.10.2012 17:08 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo Zofnik, leider gibt es noch kein Beispioel mit FC5/FC6 im TIA Portal. du musst dir leider ein paar infos zusammensuchen. die Vorgehensweise und Progrmamierung ist die gleiche wie in der alten Welt die hier genau beschrieben ist: Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert? Die TIA Portal Welt ist hier im gesamten beschrieben. Im Kapitel 8 ist die Kommunikation zu finden: STEP 7 Professional V11.0 SP2 |
24.10.2012 07:58 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Danke Ich werde mich da mal durchwühlen
|
07.11.2012 17:07 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo, ich weiß ich bin etwas spät, aber das wollte ich Dir noch mit auf dem Weg geben: Wie werden die Kommunikationsbausteine FC5 und FC6 programmiert? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17853532 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.11.2012 08:02 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hab die Verbindung nun aufgebaut und kann mit dem Microcontroller kommunizieren. Danke für eure Hilfe mfg /close
|
Folgen Sie uns auf