06.09.2011 13:28 | |
Beigetreten: 20.11.2007 Letzter Bes: 26.06.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Leider kann ich nicht zur Problemlösung beitragen. Aber ein wenig schimpfen will ich: Ist es nicht schade, dass, wenn ich zum ersten Mal Step7 V11 SP1 ausprobiere, ich sofort bei der ersten Aktion einen Fehler angezeigt bekomme? ![]() Leider funktioniert es nicht. Meldungen: Projekt Ft2394 geöffnet.,06.09.2011,12:05:58 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2_3\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:06:49 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2_2\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:06:58 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2_1\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:07:23 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2364_1_V11 Update 2\Ft2364\Ft2364.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:07:32 Projekt geschlossen.,06.09.2011,12:07:47 Projekt Projekt1 geöffnet.,06.09.2011,12:07:51 Projekt geschlossen.,06.09.2011,12:07:58 Projekt C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7Proj\Ft2394_V11 Update 2\Ft2394\Ft2394.ap11 gelöscht.,06.09.2011,12:08:08 Projekt migrieren,06.09.2011,12:08:50 Projekt Ft2364 erstellt.,06.09.2011,12:08:54 Projekt geschlossen.,06.09.2011,12:09:06 Migrationsprotokoll,06.09.2011,12:09:06 Station: SIMATIC 300,06.09.2011,12:09:06 Hardware-Konfiguration,06.09.2011,12:09:06 Die Migration muss abgebrochen werden, da im Projekt die projektweite Vergabe der Meldungsnummern verwendet wird. Wechseln Sie auf die CPU-weite Vergabe der Meldungsnummern und starten Sie die Migration erneut.,06.09.2011,12:09:06 Beim Migrieren ist ein Fehler aufgetreten.,06.09.2011,12:09:06 Leider läßt sich die Vergabe der Meldungsnummern nicht nachträglich ändern.Wie komme ich aus der Geschichte raus? Gesplittet von Migration mit Service Pack 1 für Step7 V11. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 07.09.2011 12:29Überschrift nach Splitten geändert |
|
05.01.2012 11:18 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, nochmal zum Thema Migration, da gibt es im Netz einen FAQ. Der könnte vielleicht hilfreich sein: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56314852 Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf