29.01.2013 13:52 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 10.06.2016 08:24:27~(‾▿‾)~ |
|
29.01.2013 15:28 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo, um möglichst viele Informationen zum Thema Migration von STEP 7 Projekten zu bekommen, solltest du dir folgenden Beitrag anschauen. Eventuell findest du dort einen Hinweis der dir weiterhilft. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56314851 Weitere Info. Migrationstool TIA Portal V11 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58638200 Ich weiß nicht, ob dir das Migrationstool TIA Portal V11 hilft, denn bei “Unterstützte Softwareprodukte“ ist STEP 7 V5.5 inkl. SP1 oder SP2 aufgeführt. Kannst ja mal reinschauen. Selbst angewendet habe ich es noch nicht. Gruß Azteke |
Folgen Sie uns auf