11.03.2013 13:09 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hi Community, hab mir mit meinem TIA Professional V11 folgende Verbindung wie in der Anleitung beschrieben angelegt. https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW nun hab ich im OPC Scout V10 das Problem, dass er mir einen Fehler ausgibt "keinen Server" wenn ich eine Variable anlege. ![]() Hat jemand eine Idee warum? CPU 1215c DC/DC/DC |
Zuletzt bearbeitet von: Hannibal87 am: 12.03.2013 12:05 |
|
12.03.2013 10:45 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
OK hat sich erledigt https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW Nun funktionert es mit opc Scout v10 einwandrei auch lesen und schreiben kann ich mit opc Scout. Nur funktionert es mit Wincc nicht, hab die Merkertaster deklariert in Wincc aber bekomm leider keine Verbindung zur Simatic 1215c... Kann mir vielleicht jemand helfen? ![]() |
13.03.2013 08:35 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ok habs jetzt nach langem suchen und probieren selber hinbekommen. Hab jetzt eine einwandfrei Verbindung von der S7 1215c zu OPC Scout V10 und weiter zu WinCC V7.0 Also ich übertrage jetzt Bitwerte von Wincc auf die Simatic über OPC Scout, was sehr umständlich ist bei der S7 1200er da ich es schon mal mit einer S7 300er probiert hab und da kein OPC Server dazwischen sein musste. Ich weiß auch nicht was sich Siemens bei der Abfrage der S7 1200er gedacht hat.... Ach ja das Dokument hat mich zum Ziel geführt http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18621775![]() |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 3/13/2013 9:52 AMlink editiert |
|
Folgen Sie uns auf