19.03.2013 16:32 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen. Meine Ausgangssituation ist derzeit folgende: - PC mit Windows XP und Service Pack 3 - STEP 7 V5.5 + SP2 + HF4 - CP1616 (6GK1161-6AA00) mit dem PC-Treiber 2.1.1.6 (beides aus der CD_V2p5p2 CD) im PC eingebaut - Eine ET200S (V7.0.5), inklusive folgender Module, hängt per Ethernet-Kabel (Cat.5) an der CP1616: .IM151-3 PN (151-3AA23-0AB0) inklusive Siemens MMC .PM (138-4CA01-0AA0) .4 DI (131-4BD01-0AB0) .4 DO (132-4BD32.-0AA0) - Erfolgreiches Firmware-Update der CP1616 auf Version 2.5.2 - Hardware wie in der "PH_PC-Stations_0.pdf" unter "CD_V2p5p2\V2.5.2\CP16xx\doc" S.60 ff projektiert. CP1616 ist IO-Controller. .Auch den Gerätenamen für die ET200S vergeben/zugewiesen - Die CP1616 hat die IP "192.168.0.16" und die ET200 die IP "192.168.0.17". (Beide die SNM " 255.255.255.0") - Die verwendete GSD von der CP1616 hat die Version 2.5. - GSD von der ET200S hat die Version 7.0 Sobald ich die Projektierung auf die CP1616 übertrage, geht diese auf Störung. (SF leuchtet, BF blinkt). Hänge ich die ET200S ab und übertrage lediglich die CP1616 ohne PROFINET und ET200S tritt kein Fehler auf. An der ET200S kann es nicht liegen, da ich diese erfolgreich mit einer CPU 317 vernetzt habe. Der Webserver läuft, jedoch bringt der Diagnosepuffer nachfolgende Meldungen nach dem Übertragen der Projektierung: [code]Diagnosepuffer der Baugruppe CP 1616 Ein Screenshot der Topologie ist angehängt. Pn-io ist die CP1616, die vm-winxp ist der PC zum Projektieren und die im151 ist die ET200S. Das device <1> vermag ich nicht zu identifizieren. Ich weiß nicht was ich noch probieren könnte. Bin für jede Hilfe dankbar! Mit freundlichen Grüßen, horny_sepp Dateianhangtopologie.zip (88 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: horny_sepp am: 19.03.2013 17:28Zuletzt bearbeitet von: horny_sepp am: 19.03.2013 17:11 |
|
Folgen Sie uns auf