20.04.2013 17:22 | |
Beigetreten: 11.03.2007 Letzter Bes: 06.06.2025 Beiträge: 226 Bewertung:
|
Ich brauche Hilfe, um herauszufinden, wo ich falsch liege. Ich versuche, mit einer CPU S7 1211 FW 3.0 auf modlità Modbus RTU mit einem Schrittmotor Antrieb für LAM kommunizieren. Ich habe in der Vergangenheit ohne die Modbus lacun Problem verwendet. Erst jetzt kann ich einfach nicht sie zu kommunizieren. Ich bin immer die Fehlermeldung 8381 oder 8383 zurück. Ich habe die Kommunikation wie folgt: Register zu lesen / schreiben n ° 2 Plätze in einem Array von INT 2 Elemente. Die DB ist kompatibel mit S7300/400. Funktionscode 03-16 Die Register werden von den 41226 und 41227 (INT) 2 Byte je gelesen. Können Sie mir eine Hilfe auf, weil es gibt mir eine Fehlermeldung? Ich legte den manuellen Antrieb mit Modbus Spezifikationen. Dank DateianhangDS30_DS5x_UMIT.pdf (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf