16.05.2013 17:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Hab dir mal ein Beispiel programmiert! Über I1 wird der Überwachungszyklus gestartet und der aktuelle Wert am Analogeingang übernommen.Die Ausschaltverzögerung (jetzt erst 1 min) läuft ab und wenn im Moment des Ablaufs der B001 noch nicht auf 1 steht, wird der Ausgang gesetzt. Gleichzeitig wird die Zeit neu gestartet und der aktuelle Wert übernommen. Soll nur erfasst werden, ob der Wert innerhalb der 24h überhaupt einmal über 4,6 lag, dann muß B001 ein RS nachgescahltet werden um den Moment zu Speichern. Mit dem Ablauf der Zeit wird dieses RS dann wieder resetet! DateianhangAnalogwertüberwachung.zip (230 Downloads) |
17.05.2013 11:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Vielen Dank, das bringt mich auf jeden Fall schon mal weiter. |
Folgen Sie uns auf