24.10.2013 15:24 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo Dammi, muss es über das CPU-Programm passieren oder wäreder Weg über SNMP auch eine Lösung? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/79993228 Grüße, Pittiplatsch |
25.10.2013 12:42 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo Dammi, ich gehe davon aus, dass der Baustein "GetStationInfo" erst mit V4 bei der S7-1200 CPU verfügbar ist. Ein Applikationsbeispiel zum Auslesen und Anzeigen von SNMP Variablen für die S7-300 findest du hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29217038 Hier kannst du dich ein wenig orientieren, wie das funktioniert. Viele Grüße Pittiplatsch |
Folgen Sie uns auf