18.02.2014 18:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Das könnte dann so wie im Anhang aussehen! Falls du die Datei nicht öffnen kannst, mußt du deine Software auf den neuesten Stand bringen! Viel Spaß beim Testen! Falls du nicht so viele Texte brauchst, kannst du das Schieberegister auch aus Zählern aufbauen! Bei der Verwendung der Cursortasten muß immer Esc mit gedrückt werden! DateianhangLampendisplay.zip (109 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 18.02.2014 18:58 |
|
19.02.2014 12:17 | |
Beiträge: 215 Bewertung:
|
Hallo LostWolf, schlage vor, Du schaust mal auf folgender Seite nach. https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR#Neue_Beispiele_f%C3%BCr_LOGO!_0BA7im AbschnittDisplay Menüsteuerung mit LOGO! TD Die Schaltung kannst Du nach Deinen Anforderungen ja abändern. Weiter findest Duaber auch hier im ForumBeispielsammlungen. /tf/WW/de/Posts/17824#top Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf