27.04.2014 10:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Schau Dir mal diese Seite an: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR Unter der Rubrik Tipps Tricks: Analogwertverarbeitung (Teilprogramme)ist unter anderem eine downloadbareBeispieldatei im Zip-Format zum Thema "Speicherung von analogen Min./Max. Werten". Gültig für 0BA6 und 0BA7. |
27.04.2014 11:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Oder siehe Anhang! Jeder Tastendruck speichert den aktuellen Analogwert, bis zum nächsten Tastendruck! DateianhangAnalogspeicher.zip (74 Downloads) |
29.04.2014 19:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Regelwerk216, zur Einarbeitung in die LOGO!-Programmierung und zur Beantwortung deiner Frage(n) beachte doch mal meine Angaben im Beitrag TAGs bzw. Stichworte
sinngemäß. Zur Beantwortung deiner Frage hier findet man dann in der "Sammlung von Hinweisen..." u. a. folgenden Beitrag: "Hinweise zur Speicherung von (Analog-)Werten" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf