20.05.2014 20:22 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 6875 Bewertung:
|
Die Kommunikation zwischen einem Normal-und F-CPU ist möglich z.B , über CPs CP341 . Für Safety-Kommunikation uberprufen Abschnitt "3.6" in diesem Handbuch. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.05.2014 10:48 | |
Beiträge: 103 Bewertung:
|
Hallo, woher hast Du denn diese Info? Gruß |
21.05.2014 11:38 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 09.07.2025 Beiträge: 497 Bewertung:
|
... Kommunikation würde ich aber Ethernet verwenden und dann nicht über einen seriellen CP wie den 341. Eigentlich war die Kommunikation zwischen nicht Safety und Safety CPU gefragt. Im Kap. 3.6 geht es nur um Safety-Kommunikation. Also die Ethernetkommunikation mit send und rec ist bei Standard wie auch bei F-CPU gleich. |
Zuletzt bearbeitet von: Asterix am: 21.05.2014 11:52Viele Grüße |
|
Folgen Sie uns auf