30.10.2007 16:22 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Dokumenteur Welche physikalische Auflösung das Panel hat, weiss ich leider nicht auswendig und ich werde es nicht für dich suchen - du kannst es ja auch ausrechnen aufgrund der Displaygrösse. Das TP177 verwendet freie Software (GPL), im Volksmund auch bekannt als "Linux", deshalb ist es auch mit schwacher Hardware schneller als ein windowsbasierendes Panel mit schnellerer Hardware. freundliche Grüsse von einem Freie-Software-Anhänger |
Folgen Sie uns auf