11.11.2014 13:10 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo, ich gehe davon aus, dass du STEP 7 Classic verwendest.... Wer ist der Aktive Part? Wenn CPU, dann solltest du die Firewall am PC abschalten. HAst du die Router-Adressen in CPU/PC eingetragen? Was ist deine Schwierigkeit mit dem Wizard? Bekommst du irgendwelche Fehlermeldungen von TCON etc? (Beachte hier, dass der STATUS-Wert nur ein Zyklus gültig ist und vorher gesichert warden muss) Hast du dir die FAQs/Appliaktionen im Portal schon angeschaut? z.B: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32048373 |
Folgen Sie uns auf