25.02.2016 09:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Vielleicht hilft dir dies weiter: |
25.02.2016 09:20 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Siemens hat eine gute Beschreibung Darin sind 2 Hinweise am ende zu lesen.
Das heißt doch, dass ich den Empfangsbereich in der S7 200 in einen anderen Variablenbereich umlegen soll. Also VW100 nach MW20 oder so. Der 2. Hinweis
Ich bin mir nicht sicher was das genau bedeuten mag, aber ich habe es so interpretiert, dass ich, wenn ich zum Beispiel A400..407 (8 Bytes) projektiert habe, nicht nur die letzten 4 Bytes (404..407)beschreiben soll, sondern immer alles (400 bis 407) zusammenhängend senden soll. Wie bekomme ich die gewünschten Daten in die S7 200? Muss ich AG_Send verwenden? Mache ich auf der S7 200 Seite etwas nicht richtig? |
Folgen Sie uns auf