09.03.2016 13:02 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Danke, die Lösung hatte ich auch schon, wollte noch eine Möglichkeit von Siemens haben um die dem Kunden vorzustellen. Habe gerade auch mit Siemens telefoniert und an der Hotline meinten die was von Simatic Net,
nur dann brauch ich noch einen OPC Clienten oder sehe ich das falsch?
Gibt es da eine Empfehlung? Der Client müsste Daten vom OPC Server
empfangen und in die SQL Datenbank eintragen können und müsste Daten aus
der SQL Datenbank lesen und zum OPC Server schicken können. Dieser
müsste ja auch noch gekauft werden. Die Datenbank wäre eine IBM DB2 und wird scheinbar über ODBC angesprochen. Gruß Tobias |
Folgen Sie uns auf