21.04.2016 10:33 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, ich versuche mit Hilfe des Telegramms 111 von der Betriebsart Endlosdrehen (MDI) während der Bewegung in den Verfahrsatz Nr.1 zu wechseln. Ein anhalten des Antriebes ist nicht möglich. Leider bleibt es trotz Umschaltung in den Verfahrsatz im Modus MDI stehen (Screenshot) und im DCC steht die Zahl -32768 als Verfahrsatznummer. Welche Bits müssen in welcher Reihenfolge gesetzt werden damit die Umschaltung klappt? Firmware 4.7.0.12 Gruß moeins DateianhangScreenshots.zip (205 Downloads) |
22.04.2016 11:16 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Bleib liebereits in MDI und wechsle fliegend von Einrichten ins Positionieren. |
22.04.2016 11:59 | |
Beiträge: 355 Bewertung:
|
Hallo, nein das geht nicht. Die Verfahrsätze werden über DCC berechnet und über einen externen Geber geschaltet. Gruß moeins |
Folgen Sie uns auf