06.06.2016 14:32 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo, kennst du folgendes Dokument? Es beschreibt deine Konstellation ziemlich gut. Hier wird zwar ein SCALANCE S615 verwendet, aber von der Projektierung des VPN sind SCALANCE S615 und M gleich. Beachte auch die Hinweise zwecks SSC, Uhrzeit etc. Dein SCALANCE M ist erfolgreich in das Mobilfunknetz eingebucht? Hintergrund: Es gibt Provider, die nur private IP-Adressen an die Geräte/ SIm-Karten vergeben und somit ein Zugriff von außen nicht möglich ist... Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf