30.04.2008 12:37 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, man könnte die SPS-Zeit mit dem SFC1 auslesen und dann das Byte für die Stunde bearbeiten. Natürlich muss man dann wenn man damit in einem anderen Tag landet das Datum mit korrigieren und auch den Wochentag. Komfortabler wäre es mit einer "Absolutzeit" in ms wo man dann nur den entsprechenden Wert für eine Stunde addiert/subtrahiert. Aber der Bereichszeiger für die Synchronistation (bei CE-Geräten bin ich mir da sicher) muss im Format DATE_TIME sein. Der Zeitstempel wird ja eh aus der Panelzeit generiert. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf