06.05.2008 19:14 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, du verwendest bestimmt das Programm aus diesem FAQ -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747 Ich habe jetzt nur mal das HMI Projekt nach 2007 migriert -> bis auf zwei Bilder, deren Inhalt ein wenig verschoben sind, konnte ich das Projekt öffnen. Zum dem ganzen kann ich leider nichts sagen, da ich es noch nicht angwendet habe. Es gibt auf der FAQ Seite den "Button -> Anregung zum Beitrag" Ich würde dort am besten mal eine Anfrage starten. Vielleicht melden die sich ja bei Dir. Das mal zu Info. Gruß |
Folgen Sie uns auf