09.06.2017 13:23 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 22710 Bewertung:
|
Hi, dann solltest Du das S120 Listenhandbuch mal anschauen. Dort gibt es ein Kapitel PROFIDRIVE in welchem die Telegramme und ihre Zusammensetzung aufgeführt sind. Dort erkennst du welche Daten jeweils im Telegram genutzt werden und auch den Aufbau der ZSW/STW usw. Wenn du allgemein informationen suchst dann musst du mal bei PROFIBUS.com schauen und dort nach der PROFIDRIVE Spezifikation, die erklärt dann ganz genau was es mit den Telegrammen so auf sich hat. Der S120 richtet sich nach dieser Standard Norm.
Christoph |
10.06.2017 10:52 | |
Beigetreten: 27.03.2017 Letzter Bes: 03.07.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo ChristophD, danke für die schnelle Antwort! War genau das was ich gesucht habe! MFG Tim |
Folgen Sie uns auf