05.07.2017 20:20 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung:
|
Hallo ich habe den Treiber http://www.act-motor.de/product/dm860.html und möchte den über die Logo ansteuern. Mit Dauersignal läuft der Schrittmotor, aber sehr langsam. Mit Arduino etc kenne ich mich nicht aus. Für andere Vorschläge immer offen. Danke & Gruß |
05.07.2017 22:33 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Dieses Ding braucht (schnelle) Impulse - mit Dauersignal kann der Schrittmotor meiner Ansicht überhaupt nicht laufen? Durch die Optokoppler Eingänge kann man mit einem Vorwiderstand auch die Transistorausgänge (24V) verwenden |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 05.07.2017 22:35:54 |
|
06.07.2017 08:20 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, im LOGO! Handbuch steht für einen AQ eine Zykluszeit von 50ms. Das ist nach meiner Erfahrung viel zu langsam für einen Schrittmotor. Zumindest für eine Frequenz-Ansteuerung. Die Stepper, die ich kenne haben typisch eine Start/Stopp Frequenz von wenigsten einigen hundert Herz. D.H. damit würde ein solcher Stepper auch ohne Last nicht anlaufen. Optionen: Hoffe das hilft dir |
Folgen Sie uns auf