25.08.2017 10:37 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 6040 Bewertung:
|
Hallo luap, die ausgelöste Warnung kann nicht deaktiviert werden. Für den Betrieb des Umrichters ergeben sich keine Einschränkungen, die Warnung ist lediglich ein Hinweis, die Zwangsdynamisierung bei nächster Gelegenheit durchzuführen. Die Zwangsdynamisierung wird bei Basic Safety immer beim Einschalten des Umrichters oder bei Anwahl von STO durchgeführt. Bei Ihnen ist vermutlich STO oder SS1 mit der Schutztür verknüpft, daher verschwindet nach Öffnen der Schutztür auch die Warnung. Was Sie machen können, ist den Timer (p9659) auf einen höheren, für Sie passenden Wert einzustellen – bis zu ein Jahr wäre möglich. Damit einher geht dann eine reduzierte Abnahme, um die Parameteränderung zu dokumentieren. Vorschläge dazu finden Sie im Anhang A3 des folgenden Handbuchs:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109740018. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf