13.09.2017 10:45 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 6040 Bewertung:
|
Hallo, im Inbetriebnahmehandbuch IH1 ist das Vorgehen zum Verbinden mit der CU beschrieben. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.09.2017 11:40 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo, hier wäre noch ein Screenshot von der Fehlermeldung. Kann es an der Konfiguration des Gebers liegen das es hier zu Komplikationen kommt? |
14.09.2017 11:41 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hier noch die Geber-Konfiguration |
Folgen Sie uns auf