16.10.2017 21:52 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 21.08.2025 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Dein Vorhaben mit einem KNX Panel umzusetzen ist auch nicht gerade günstig. Das KNX Modul und Netzteil kosten auch ein bisschen was, und die hübschen Panels haben auch einen stolzen Preis. Sie sehen dafür aber eleganter aus, das Stimmt schon. Merker kannst du in der LOGO! auch ansprechen. Siemens hat ein Beispiel Projekt zum Thema LOGO! und KNX veröffentlicht (ZIP): Beispiel zum Austausch von digitalen Signalen. Laut technischen Daten zum CMK2000 stehen 50 projektierbare Kommunikationsobjekte zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es hier: LOGO! Modular Kommunikationsmodule - Steuerungen - Siemens.
|
Folgen Sie uns auf