25.04.2018 14:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Dein Programm kann so nicht funktionieren, beim Addieren darf jeder Impuls nur 1 Programmdurchlauf lang sein. Bei dir addiert er 1s lang X-mal, je nachdem, wie schnell die Logo läuft. In der Simulation fällt das nicht auf, weil die viel langsamer ist. Probier das mal mit dem geänderten Programm im Anhang, ist kürzer und nutzt eine Flanke. M.f.G. Scorp DateianhangEnergieerfassung2.zip (158 Downloads) |
Folgen Sie uns auf