29.05.2018 22:50 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe ein bestehendes Netzwerk mit einem TP700 und einer LOGO OBA7. Jetzt habe ich mir aber noch eine LOGO OBA8 gekauft und möchte auch auf diese mit dem Panel zugreifen können. Hierzu habe ich in LOGO!Soft das bestehende OBA7 Projekt integriert und die neue LOGO OBA8 eingefügt und eine Netzwerkverbindung zwischen den beiden LOGO´s hergestellt. Die bestehende Verbindung der OBA7 und des Panel wird in LOGO! Soft als Verbindung gegen Masse angezeigt. Jetzt wollte ich aber eben in WinCC eine zweite Verbindung zur LOGO OAB8 herstellen und wie bei der ersten Verbindung den Kommunikationstreiber LOGO auswählen wobei mir dann beide Verbindung rot hinterlegt werden mit der Fehlermeldung ,,Die max. Anzahl von Verbindungen mit derselben Steuerung wurde für das konfigurierte Protokoll überschritten!" Kann mir einer von euch sagen was ich hier falsch mache und wie ich das projektieren soll/muss weil ja laut Datenblatt des TP700 bis zu acht Verbindungen zu unterschiedlichen Steuerungen möglich sein sollen. Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet bei meinem Problem. Danke und Grüße Stephan DateianhangPanel mit zwei LOGO.zip (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf