01.11.2018 17:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin Moin liebe Modbus Spezialisten. ich stehe leider etwas auf dem Schlauch. Ich habe hier eine Logo! 8.2 auf den Tisch geknallt bekommen um die via MQTT an eine IoT Plattform anzubinden (mach mal...). ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.11.2018 07:29:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.11.2018 18:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 35934 Bewertung:
|
Wenn du die englische Sprache beherrscht, kann man dir (glaube ich) im englischsprachigem Forum von Siemens in der Konferenz "SIMATIC IOT2000" besser weiterhelfen. Der Experte "bergmanu" ist dort sehr aktiv. https://support.industry.siemens.com/tf/de/en/threads/303/?page=0&pageSize=10 |
01.11.2018 19:50 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Wäre erstmal zu klären, ob die Logo der Client (Master) oder der Server (Slave) sein soll. Ein gute Beschreibung für die Einstellung als Server findest du hier M.f.G. Scorp |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 01.11.2018 19:50:42Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.11.2018 07:31:02Video eingefügt. |
|
02.11.2018 08:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 35934 Bewertung:
|
Hallo wwbusch, vielleicht hilft dir der Link weiter: https://entwickler.de/online/iot/siemens-logo-home-automation-iot-579846848.html |
Folgen Sie uns auf