12.11.2018 18:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Also ist dein Problem jetzt gelöst? |
12.11.2018 18:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 35929 Bewertung:
|
Wenn in der Programmsimulation der Datenaustausch per Netzwerkkommunikation nicht funktioniert, kann es auch daran liegen, dass das Simulieren der Netzwerkkommunikation nicht eingeschaltet ist. Dass er kennt man (siehe Anhang) an einem Symbol rechts neben der Zeitanzeige beim Simulieren. In dem Symbol sind 3 Kästchen, welche per Striche verbunden sind. Wird dieses Symbol nicht in einem Rechteck angezeigt, ist das Simulieren der Netzwerkkommunikation abgeschaltet. Durch einen Klick auf das Symbol wird diese Simulation ein- bzw. ausgeschaltet. Unter Extras > Optionen > Simulation kann man auch die Voreinstellung einschalten, dass dieses Simulieren des Netzwerkverkehrs automatisch beim Starten der Programmsimulation mit gestartet wird. Das funktioniert auch nur, wenn bei den zu simulierenden Programmen die IP-Adressen eingetragen sind. DateianhangNetzwerkkommunikation simulieren.pdf (84 Downloads) |
Folgen Sie uns auf