27.11.2018 22:33 | |
Beiträge: 35 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Logo 8 24V Ich versuchte mit euren beschreiben eine Gesammtstrommesung und eine momentane Stromverbrauch zu realisieren, ist mir aber schlicht zu komplex. Kann mir jemand ein programm hochlade? Ich habe ein Impulszähler So 1000 Impuls pro kwh Mein Ziel ist es auf dem Simaticpanel KTP700 Comfort den aktuellen Stromverbrauch sowie den gesammten Stromverbrauch darzu stellen? Kann mir da jemanden helfen? Vielen Dank im Voraus. Freundliche Grüsse Oliver ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.11.2018 10:32:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.11.2018 10:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Anbei - mit Kehrwert Methode. Von 800 auf 1000 Impulse ... Verstärkung anpassen |
28.11.2018 10:07 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Anbei - mit Kehrwert Methode. Von 800 auf 1000 Impulse ... Verstärkung anpassen DateianhangLOGO-Auswertung_von_S0_Signalen-ver6.zip (153 Downloads) |
Folgen Sie uns auf