19.12.2018 01:32 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 125 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte meine Logo 8 mit einem 6ED1055 1MM00 0BA2 (Analog AQ) ergänzen und Led Lampen dimmen. Als Dimmer könnte der Finder-Dimmer 15.11.8.230.0400 zum einsatz kommen. Es soll mit nur einem Taster gedimmt werden und die selben Eigenschaften wie der Eltako EUD12D-UC besitzen, von denen ich auch schon einige im Betrieb habe. Später kann der zweite Analog-Ausgang für eine Fussbodenraumheizung (Stellweg 4mm) genutzt werden. Gibt es ein Programm, was nicht so umfangreich ist? Ich möchte den Taster später auch per Webserver steuern. Vielen Dank. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.12.2018 08:07:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf