25.02.2019 14:13 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Der Schalter ist ein Taster. Vielen Dank für die Rückmeldung. |
25.02.2019 14:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 35947 Bewertung:
|
Wenn du per Webserver schalten willst, kannst du dies auch anders machen. Der Webserver stellt dir ein virtuelles Display plus virtuelle Tasten zur Verfügung, sowohl Basismodul als auch TDE. Das schöne ist: Es braucht kein physikalisches TDE vorhanden sein. Die Display können aber nur erstellte, aktivierte Meldetexte anzeigen, nicht die Menüebene. Im Anhang mal eine kleine Beispieldatei einschließlich eines Videos. Schalten mit den Cursortasten funktioniert nur, wenn die ESC mit gedrückt wird, also ESC plus Cursortaste. Beim Webserver erreicht man das durch Klicken auf die ESC-Taste, die dann praktisch "einrastet". DateianhangWebserver.zip (303 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
25.02.2019 16:37 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Das ist genau das was ich brauche. Vielen Dank! |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf