13.05.2019 14:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Kann ich via SMS auch abfragen welche Temperatur zurzeit in der Anlage ist und als Antwort zurückbekommen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/14/2019 06:09:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.05.2019 07:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.05.2019 07:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2025 Beiträge: 36025 Bewertung:
|
Das Beste ist, du liest dich schon einmal in das Handbuch ein. Dies kannst du dir hier downloaden: SIMATIC NET: LOGO! - Industrial Ethernet, LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040 |
Folgen Sie uns auf