06.10.2019 10:27 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo berny06, Danke für deine Antwort, ich habe noch sehr großes Interesse an deiner Schaltung. würde mich freuen wenn du sie mir mal als Beispiel zukommen lassen könntest Zur Zeit habe ich es so gelöst, dass ich die LOGO über eine Home Matic Fernbedienung ansteure und die Jalousien bis zu einen bestimmten Punkt fahre, und dann stoppe. Nur bei meiner Lösung brauche ich natürlich auch wieder platz in der Verteilung. Gruß aus Gersten Bernd PS: ich werde übrigens auch berny genannt DateianhangJalousien_V4.zip (207 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 10/06/2019 10:38:51 |
|
06.10.2019 19:51 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Hallo Berny, ich habe Dir eine PM gesendet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.10.2019 22:06 | |
Beigetreten: 03.02.2013 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 60 Bewertung:
|
@ixo65 Ich habe den Teil extrahiert. Diese Auflösung ist für mich ausreichend genau und läßt sich gut handhaben. 0 oder 1 = oben, 570 oder 571 = unten Das nach oben Fahren bei Netzausfall oder Neustart (Referenzposition) ist im Beispiel nicht aufgeführt, da es sich in einem anderen Teil befindet. Der Sollwert und die Auswahl welche der 4 Stores bewegt werden soll, erfolgt mit der Logo-App, da ich kein TDE besitze. Ich bin mit meiner Lösung zufrieden. DateianhangTeilmenge_Stores2019_10_13V8.2.1.lsc.zip (241 Downloads) |
Folgen Sie uns auf