08.10.2019 18:38 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Bei mir klappt es mit der Updateanleitung an der Logo nicht. Ich hab eine 08-0BA0 Wenn ich die 4 Dateien auf die SD Karte kopiere, und einen Power Reset durchführe, geschieht an der Logo nix weiter. Sie Startet einfach neu. Im Diagnosemenü bei Hardware und SD-Karte sieht alles gut aus. (OK) Habe schon verschiedene SD-Karten probiert. Formatiert sind sie mit NTFS, hatte auch kurz FAT probiert, hier meldet die Logo aber bei der Diagnose einen Fehler. Was für SD-Karten verwendet ihr so zum Updaten? Marke und Größe. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/14/2019 08:32:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf