22.11.2019 09:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag mit 2s Taster gedrückt halten. Schau mal, ob dir es zusagt. DateianhangDauer_Ein.0BA8.Standard.zip (131 Downloads) |
22.11.2019 10:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Wow nicht schlecht. Das geht ja schon mal sehr gut Vielen Dank. Im Moment leuchtet die Rückmeldung aber noch nicht bei Dauer AUS. Das sollte ersichtlich sein, da sonst nicht ganz glar ist warum das Licht nicht über den Bewegungsmelder Einschaltet. Ich habe auch noch ein bisschen getüftelt. Bin aber noch nicht so weit wie sie. DateianhangVersuch 5.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sam1234@ am: 11/22/2019 10:33:47 |
|
22.11.2019 11:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Alles klar so geht's! Vielen Dank für die schnelle und kompetente Lösung. Ich bin erleichtert, dass es doch so gut geklappt hat. Ein schönes Wochenende |
22.11.2019 11:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Wünsch dir auch ein schönes Wochenende... |
Folgen Sie uns auf